The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Press |
|
Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
新型 igus 螺母材料在全球最大的丝杠商店发售18/12/2018
可调节的丝杠驱动系统,常用于快速或慢速定位。它们将旋转运动转换为直线运动。igus 免润滑丝杠驱动器被广泛应用于各种应用,包括通勤列车上的可扩展平台台阶、3D 打印机以及化学和工艺工程领域的阀门驱动装置和配件。为了适用于这些不同的应用需求,工程师可以通过 igus 丝杠配置器 (www.igus.com.cn/leadscrewshop) 在线配置个性化产品,选择范围包括各种各样的驱动系统和技术。除公制螺纹外,还有梯形螺纹和大螺距螺纹可选。大螺距螺纹丝杠可代替齿形带或气动驱动器。凭借 70 多种丝杠螺距、3 种丝杠材料、9 种螺母材料(包括新型耐用型工程塑料 iglidur J200)以及 10 种型号,igus 为客户提供了全球最广泛的产品选择,其中包括 5,000 多种丝杠组合。igus 丝杠商店除了提供在线订购外,还可以为工程师计算驱动系统的预期使用寿命。丝杠配置器是另一个在线工具。在这里,设计师可以在线模拟丝杠两端的运动、创建图纸并直接在线订购丝杠。 iglidur J200:使用寿命延长三倍 新型丝杠螺母由高性能工程塑料 iglidur J200 制成。在 igus 测试实验室中,这款新材料制成的螺母在硬质阳极氧化铝丝杠上运行的使用寿命比同样工况下由标准螺母材料制成的螺母长三倍。配合铝制丝杠使用时,这款新型工程塑料制成的螺母可以降低噪音、减少震动,而且重量更轻。它在火车和飞机的门系统以及物流搬运和自动化领域的应用中非常常见。圆柱形和法兰式丝杠螺母常备库存,适用于大螺距螺纹丝杠和自锁梯形螺纹丝杠。 图片说明: 图片 PM4118-1 在 igus 在线商店中,有 5,000 多种丝杠组合可供工程师选择,其中包括用于丝杠螺母的新型耐磨工程塑料 iglidur J200。 (来源:igus GmbH) 新闻联系: 王波 市场部经理 易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司 中国(上海)自由贸易试验区德堡路11号46号厂房A部位 200131 上海 电话:+86 - 21 - 5130 3134 传真:+86 - 21 - 5130 3233 andywang@igus.com.cn www.igus.com.cn/press 关于易格斯: igus GmbH是国际领先的拖链系统和工程塑料滑动轴承制造商。该家族公司总部位于科隆,业务遍布35个国家和地区,全球员工约3,800人。2017年,igus面向运动应用的运动塑料达到6.90亿欧元的销售额。igus运营着业内最大的测试实验室和工程,根据客户需求提供创新产品和解决方案,并快速交付。 "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglide", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xiros"是igus® GmbH/科隆在德意志联邦共和国以及国际一些国家中受法律保护的商标。 |