The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Press |
|
Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
イグス主催のマヌス賞始まる10/01/2019
イグス株式会社の独本社が取材する樹脂製ベアリングの使用事例コンテスト「マヌ ス賞」の募集が開始しました。マヌス賞は、⼤きな技術改良や業務改善などにつなが った画期的な樹脂製ベアリングの使用事例を競うコンテストで、最優秀賞の⾦賞には 5,000ユーロの賞⾦が贈られます。隔年開催されており、2019年の締切は2月22日 になります。 前回2017年のマヌス賞では、35か国から寄せられた541件の応募の中から、作業を 軽くする外骨格ロボット、水深500メートル迄使用可能なグリッパーアーム、宇宙研 究用の放出機構の3点が入賞しました。 その他にも樹脂ベアリングの興味深い使用事例が多数寄せられました。3Dプリンタ ーからスポーツ装備、更には彫刻芸術品も⾒られました。「多様な使用事例から選ん だこの数例だけでも、樹脂製ベアリングの幅広い用途を示しています。」と、イグス の樹脂製すべり軸受兼ドライリン直動技術部門⻑のトビアス・フォークトが述べてい ます。彼はゲアハルト・バウスの後任として新たに審査員として参加します。 |