The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Press |
|
Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
イグスの新しいeスプール標準製品09/07/2019
イグス株式会社(東京都墨田区)が提供するスリップリングなしのeスプールは、様々な用途環境で動力、媒体、光ファイバーケーブルなどをまとめてガイドできる省スペースなシステムです。この度、より長い距離で利用できるよう新しい標準製品を開発しました。 |