The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Press |
|
Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
在賽道上努力前行:變速箱中的耐磨 iglidur 齒輪07/11/2019
用一輛普通的遙控車改造出一輛快速、節能的賽車,並在比賽中超越所有其他車隊——這是“青年發現技術”(Jugend entdeckt Technik - JET)挑戰賽的目標。該賽事由德國工程師協會(Verein Deutscher Ingenieure - VDI)和漢諾威大學(Hochschule Hannover - HSH)籌辦。與知名車型一樣,賽車的關鍵指標不僅僅是速度,還有能效。2019 年 6 月,IdeenExpo 的參觀者將可以在 HSH 展臺觀看 JET 挑戰賽。25 支車隊在 20 m賽道上以 1:10 比例的賽車爭奪勝利。規則很嚴格。每個團隊可使用的預算僅為 50 歐元。除電池、馬達和速度控制器外,所有零件必須自己購買、開發或製造。 利用 igus 3D 列印服務省錢 車隊目前正在為下一次 IdeenExpo 做準備。Eugen Reintjes 職業學校的學生依靠耐磨和堅韌的齒輪傳動來提高賽車的性能。這個變速箱的最大難題是齒輪採購。由於預算很少,學生們無力承擔太大的創新。最後,他們在科隆的動態工程塑膠專家 igus 那裡找到了想要的東西:SLS 列印機列印的高性價比耐磨齒輪。經過簡單的線上配置後,將以耐磨工程塑膠 iglidur I6 列印和供應齒輪。 耐磨工程塑膠使賽車更堅韌 實驗室測試證明材料 I6 比其他塑膠更堅韌。在我們內部測試實驗室的一項實驗中,工程師測試了由聚甲醛(POM)和 iglidur I6 製成的齒輪,每分鐘轉速為 12 轉,負載為 5Nm。POM 機加工而成的齒輪在 621,000 轉後失效,而 iglidur I6 在轉動一百萬次後仍然處於非常好的狀態。因此,團隊不必擔心產品可能失效的問題。賽車中的齒輪已經成功完成了初始試運行。該車具有高能效,並仍可達到 60 千米/小時的最高速度。 igus的支持年輕工程師計畫推動創新專案 作為支持年輕工程師計畫的一部分,igus 對很多創新的專案提供支援,如 JET 挑戰賽車的齒輪。該計畫支援青年學生和發明者開發和實現他們的技術專案。有關 yes 的更多資訊,請訪問www.igus.eu/yes。 圖片說明: 圖片 PM7818-1 由耐磨工程塑膠 iglidur I6 3D 列印而成的耐磨齒輪確保了賽車中堅固的變速箱。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |