The selection of the country/region page can influence various factors such as price, shipping options and product availability.
Press |
|
Do you have any questions? Need material? Current press information and ready to publish photo material is available for download here. We would also be delighted about your call, e-mail or fax! |
|
Press contactWould you like to be added to our media distribution list? |
輕量化且免上油的 iglidur 自潤軸承使雙體船升空17/05/2021
環保、可持續、僅靠風能提供動力的 iFLY15 飛行帆船在水上時速超過 50 公里/小時。這比許多水上摩托車都快。為了達到這一速度,首先需要選擇輕量化且耐用的零件。這些零件必須能夠承受各種環境條件,如濕度、劇烈的溫度波動、漂浮物的衝擊等。免上油非常重要:軸承需要具有免保養的特點,因為幾乎不會在日常生活中進行保養。另一方面,從長遠來看,潤滑劑會吸附灰塵和沙子並損壞導向軸。因此,對於複雜的飛行控制系統,工程師廣泛使用 igubal 基座軸承,尤其是在機械掃描器中。免保養的 drylin W 免上油線性滑軌用於飛行控制系統的滑動軸承。該機構中的所有軸向軸承均使用 iglidur J 乾式軸承。它能夠耐腐蝕、耐髒汙且無需上油。2021 年 7 月,iFLY15 有望創下新的世界紀錄:在最短的時間內越過英吉利海峽。他們在 2019 年 9 月首次嘗試越過英吉利海峽並挑戰成功,可惜的是在最後 20 英里內幾乎沒有風,無法創造新紀錄。 第 10 屆 manus 獎:評審團於 3 月 9 日選出了獲獎者 憑藉開發的 iFLY15,CEC Catamarans 在 2019 年榮獲 manus 銀獎。高性能工程塑膠專家 igus 每兩年舉辦一次 manus 競賽,表彰採用工程塑膠乾式軸承的創新應用。今年是活動的 10 周年,我們收到了來自全球約 580 多件參賽作品。評審團成員包括:工學博士、教授、WBA Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH 執行長 Wolfgang Boos;榮譽教授、工學博士、榮譽博士、Institut für Verbundwerkstoffe GmbH 的 Klaus Friedrich;WTWH Media 主編 Paul J. Heney;教授、工學博士、TH Köln 汽車工程學院講師 Peter Krug;Deutsche Messe AG 的漢諾威工業博覽會全球總監 Hubertus von Monschaw;igus GmbH iglidur 乾式科技軸承和 drylin 線性滑軌技術業務主管 Tobias Vogel。評審團於 3 月 9 日選出了 2021 年 manus 獎的獲獎者。 今年的贊助者是 Industrieanzeiger 雜誌主編 Werner Götz。 圖片說明: 圖片 PM0921-1 為了使雙體船升空,CEC Catamarans 的工程師採用了免上油、輕量化和耐腐蝕的 iglidur 乾式軸承。這個創新的應用在 2019 年榮獲 manus 銀獎。(來源:igus GmbH) |